请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Tina-TI 工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
遗憾的是、在 Windows 10 - Education x64上安装后、我无法启动 TINA TI;无法使用修补程序等进行完全更新
我在程序启动时收到的错误消息是"未经授权的程序使用(代码:-1)"。 另一条关于无法打开文件~userdir\Documents\designsoft\Tina 9\9.0.0.\fpga_pinout.txt 的消息。
实际上、该文件不存在;TINA 为什么要打开它?
已尝试在同一台机器上重新安装、但在另一台机器上安装、WIN 10无效。
全新下载 TINA (v9.3.200.277 SF-TI)、不起作用。
在禁用了虚拟扫描仪的情况下安装时无法正常工作
在禁用虚拟扫描仪的情况下运行,不工作
以 admin 身份运行时、出现相同错误。
相同的下载在 Windows 7上工作正常。
是否有任何建议、下一步要尝试什么?