This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ12003:如何在 WEBENCH 的原理图中添加/删除组件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771687/webench-tools-lmz12003-how-to-add-remove-components-in-a-schematic-in-webench

器件型号:LMZ12003
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好。

我想模拟降压转换器、但我无法添加或删除任何组件、只能修改它们。  这是电流原理图:

下面是我要在 WEBENCH 中重现的内容(当然不使用功率计):

我无法使用 TINA-TI、因为我需要一个 由于功率尖峰而无法生成的图(Iout x 效率)。 此外、WEBENCH 比我听说的更加精确。

如何在 WEBENCH 中添加/删除组件?

此致、

Helder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    感谢您关注在线设计工具。 WEBENCH 电源设计器允许对预定义电路进行组件修改和分析、该电路通常与 EVM 类似。 您可以在 TINA-TI 中更改组件并重新定义电路、只对修改后的设计的瞬态行为进行仿真。 它不允许进行效率估算。

    但是、从您的设计来看、主要损耗组件(FET /电感器)位于 IC 本身内。 其他相对较小的损耗分量是 Cin 和 Cout、您可以根据需要在 WEBENCH 中修改它们。 除了 CIN/Cout、您需要在 WEBENCH 工具中使用正确的开关频率、您可以通过修改 WEBENCH 中的 Ron 值来实现这一点。 修改后的 TINA-TI 设计和 WEBENCH 设计的效率在匹配 CIN/Cout/Ron 组件后应该非常相似。

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的回复。 我将尝试按照建议匹配这些值。

    如果我理解正确、我无法再在原理图中添加或删除组件?

    在过去(使用经典闪存版本)、我可以自由地将任何组件放置到我的设计中。 现在、即使在较旧的版本中、我也无法做到这一点。

    此致、

    Helder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    是的、你是对的。 经典闪存版本中的设计编辑功能不再存在。 即使具有该功能、您也只能在工具中进行瞬态仿真、但无法估算效率。

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    非常感谢您的帮助。 我想我将使用 WEBENCH 进行效率估算(以及与功耗相关的东西)、而 TINA-TI 上的其余部分则是因为它具有更大的灵活性。

    此致、
    Helder