This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP3878-ADJ:LP3878-ADJ

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771532/tina-spice-lp3878-adj-lp3878-adj

器件型号:LP3878-ADJ
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我下载了未加密模型、但当我想由 Tina 运行时、它会通知错误.SUBCKT D_D1 1 2

您是否想让我知道原因?

我还尝试了 LTSPICE!! LTSPICE 无法运行仿真、并通知无法打开该库。

谢谢、

Rz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RZ、

    文件中似乎有.SUBCKT D_D1的双重定义。 第一个是用小写字母表示的,第二个是用大写字母表示的。 尝试注释掉或删除其中一个。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢!! 很不错!!

    非常感谢、

    Rz