This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:在 TINA-TI 仿真器中测量 RLC 电路的阻抗和相位

Guru**** 2814325 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771429/tina-spice-tina-ti-measure-impedance-and-phase-of-a-rlc-circuit-in-tina-ti-simulator

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好  

我想测量 RLC 电路的阻抗和相位、但在进行交流仿真时。 结果始终显示增益和相位。  

是否可以向我展示如何设置 TINA 软件来进行阻抗测量?  

非常感谢您的参与。  

e2e.ti.com/.../QCM-Sensor.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管它显示了增益和相位、但波形的标题无关紧要。 相关的是、它显示了主体图。 其实,标题应该改为“幅度和相位”,而不是“增益和相位”,但正如我所说,标题本身是不相关的。

    您可以使用您在.tsc 上使用的技术、 但在这种情况下、如果您的 Z 由 R1、L1、C1和 C2组成、并且您打算使用 R2是到达 Z 的工具、则必须使用电阻分压器来提取 Z 阻抗、 基本上"增益=幅度= VF1 = Z /(Z + R2)* 1 、其中1是电压交流源。  

    进行此测量的最简单方法是将电流源交流源粘在 Z 中。因此、它将产生 Z * 1的输出电压、其中1基本上是电流交流源。 因此输出电压= Z

    在波形上、这意味着增益和相位图= VF1 = Z。 请参阅随附的。

    希望这对您有所帮助、

    Herman

    e2e.ti.com/.../QCM-Sensor-_2D00_-With-Current-Source.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Herman  

    感谢你们的快速响应!  

    我现在很清楚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要对电路进行小幅修改。 请在输入端放置交流电流源、而不是交流电压源、并按如下所示模拟交流特性。

    这也将绘制 VF1及其相位的阻抗。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、ArPAN Gupta。