This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01480:建议将 TIDA-01480用于汽车

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01480, LP87561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771387/tida-01480-propose-tida-01480-for-automotive

器件型号:TIDA-01480
主题中讨论的其他器件: LP87561-Q1

你(们)好

我的客户将在汽车应用中使用 Xilinx Zynq UltraScale+TmZU2CG−ZU5EV。
我想我建议一些器件基于 TIDA-01480。
LP87561-Q1是否符合 VCCINT 和 VCC_PSINTFP/ VCC_PSINTFP_DDR 的规范?
或者是否有其他器件能够满足它们的要求?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    据我所知、LP8756系列器件正用于为汽车应用中的 Xilinx Zynq UltraScale SOC 供电。 但我们将详细研究 TIDA-01480、并向您确认 LP87561-Q1是否可与该特定 SOC 配合使用。 请给我们1-2天的时间、我们会再给您回复。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山、您好!

    VCCINT 0.85V 9.1A 3%可与 LP87561-Q1满足
    VCC_PSINTFP/VCC_PSINTFP_DDR 0.9V 5% 5.75A 可与 LP87561-Q1满足要求

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela