This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:我可以创建自己的 MOS 模型吗?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771254/tina-spice-can-i-create-my-own-mos-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我犹豫是否可以自己创建 MOS 模型,在哪里可以找到指南?

我单击了 mos 属性2N6755,在内部看到了许多参数,我不知道它们的含义,  

我不知道长度/宽度,为什么它们很重要? 在数据表中、我只看到 Vgs-ID 曲线等

有时我可以从网络上找到模型、但并非每次都能找到模型。

我非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请双击实例化 MOSFET。 此时将弹出一个小窗口。 请单击"帮助" 以详细了解参数。

    此外、您还可以创建自己的 MOSFET 模型。 请通过以下链接。

    https://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/chapter7/ch7_5.htm 

    编写 MOSFET 模型后、需要将其导入 TINA-TI。 下面给出的链接将告诉您如何将 Spice 模型导入到 TINA-TI 中。

    https://training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator?cu=1127691

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arpan Gupta:

    非常感谢。
    我遵循了您的建议,单击了“帮助”按钮,但在“帮助”中,只讨论了两个问题:Schichman-hotges 和 Spice Level-3。
    但在 TINA 的目录编辑器中、模型的下拉菜单中有许多选择、SPICE 3级、SPICE 1级、SPICE 2级、S 3级、 BSIM3、Schichman-hotdges、SymbEnNMOSMod 等 我是否需要更多其他人?

    后来我学习了一些帮助、英语不好、我觉得 Schichman-hotges 方法更适合客户、SPICE 3级适合 MOS 开发人员、我不知道这是不是正确的。 你能给我建议吗? 如果正确、我需要使用 Hotdges 方法。
    但是如果我使用 Hotdges 方法、它需要的参数较少、这是否会导致错误的仿真结果?

    我再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MOSFET 模型的级别说明了复杂性及其行为精度。 级别越高、其建模的复杂性和准确性就越高。 PFA 关于 MOSFET 建模级别 的良好文档 e2e.ti.com/.../MOSFET_5F00_MODELING.PDF

    我建议您从1级 MOSFET 模型开始。 如果仿真结果不符合您的预期、则可以达到更高的水平。 这将帮助您了解仿真结果如何在更高级别上得到改进。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta