This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771286/tina-spice-tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的关注:

请安排 XY 数据,以便使用拾放机器组装 PCB。

  TIDA-01606_GateDriver

TIDA-01606_PowerCard   

请为 TIDA-01606提供 Spice 模型或 TINA-TI 模型。

此致、

 

Chappidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chappidi、
    关于拾放文件、可以从设计页面(在 CAD 文件下)下载完整的 Altium 数据库、然后用于以您需要的任何格式生成这些文件。 如果您对此流程有任何疑问、请告诉我您需要的格式以及我可以为您做些什么。 如果您希望全面复制设计、请告诉我您正在进行的工作、我可以提供有关此电路板组装的更多信息、因为它有点独特。

    此设计未在 TINA 中进行仿真、我们没有 Spice 模型、仅在用户指南中对设计进行了初始计算。

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart、谢谢。