This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74CBTD3861:IBIS 模型问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74CBTD3861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771411/tina-spice-sn74cbtd3861-ibis-model-issue

器件型号:SN74CBTD3861
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

缓冲器 IC 型号 sn74cbtd3861是双向 IC 型号。 但它没有将模型配置为输出缓冲器 IC 的选项。 您能不能检查 IBIS 模型、并告诉我们为什么无法为同一模型配置输出缓冲器。

www.ti.com/.../scdm003.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deekshitha、

    它实际上不是输出。 它是导通时的低阻抗直通。

    从产品说明中:

    此器件被组织为一个具有单路输出使能(OE)\输入的10位开关。 当(OE)\为低电平时、开关打开、端口 A 连接到端口 B。当(OE)\为高电平时、开关打开、两个端口之间存在高阻抗状态。

    因此、使用 series_switch 模型对器件建模。 这就提供了导通时的直通行为、以及关断时的高阻抗。

    此致、

    David Larkin