This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS57114-Q1:TPS57114

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/770303/webench-tools-tps57114-q1-tps57114

器件型号:TPS57114-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 尝试为 TPS57114进行 WebBench 设计,但当我尝试打印报告时,它似乎不起作用(PDF 始终损坏)。 我已经与您分享了设计–Webench 是否存在问题?

三、秒

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani、您好!  

    我是 WEBENCH 团队的 Raj Balraj。 很抱歉、您在打印 TPS57114的设计报告时遇到问题。 您能否在此处粘贴共享设计链接、以便我们重现此问题。 我尝试打印默认条件的报告、结果正常。  

    谢谢  

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    如果您仍遇到问题、请使用公共 URL 选项共享您的设计、我们可以进一步对此进行研究。

    此致、

    模块