This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00774:48V BLDC 电机驱动设计

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771064/tida-00774-design-for-48v-bldc-motor-drive

器件型号:TIDA-00774
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好,

我们需要此参考设计来驱动48V/350W BLDC。 电动三轮车马达

是否可以根据我们的要求修改此参考设计? 如果是、请向我们建议更改

此致

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    最好将此电路板用作起始设计、并在不同的设计中实现。 对于48V 电压、我建议使用 DRV8353、因为它具有更大的余量、可在48V 电压下实现更安全的运行。

    此电路板也会有所帮助: http://www.ti.com/lit/ug/tidude5/tidude5.pdf

    您是否正在进行新设计?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    是的、我们正在进行新设计。 我们选择了48V、350W 的 BLDC 电机。 我们正在寻找48V 解决方案。

    此致
    纳雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳雷什

    我建议订购 DRV835x EVM。

    如果您需要以下内容、请告诉我:

    1.是否需要内置降压稳压器来满足您的低电压需求?
    2.您是否需要电流感应放大器来测量相电流?
    3.您需要硬件版本还是 SPI 版本?

    了解这一点后、我可以为您选择 EVM。 这将使您无需大量开发即可测试您的电机和系统。

    此致、

    -Adam