This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20981:24V 直流

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/770981/pmp20981-24vdc

器件型号:PMP20981

您好!

是否可以轻松地为 PMP20981提供24VDC 电源!

Lothar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  PMP20075是 PMP20981的反激式转换  器、针对24VDC 输入进行了修改。  我已附上 PMP20075.e2e.ti.com/.../PMP20075_5F00_RevA_5F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../PMP20075_5F00_RevA_5F00_BOM.xlsxe2e.ti.com/.../PMP20075_5F00_RevA_5F00_Test_5F00_Report.docx 的文件