工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在寻找 AFE100 (随附的数据表)的替代产品、该产品是目前由德州拥有的国家半导体芯片。 德州仪器具有 UAF42通用有源滤波器。 我有一个旧设计、在该设计中、我想在 PCB 中将该 AFE100 IC 替换为 UAFE42。 您能告诉我如何用 UAF42替代 AFE 100、而不会影响电路工作。 我已经检查了引脚配置和内部原理图、看起来稍有不同。
Parag
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在寻找 AFE100 (随附的数据表)的替代产品、该产品是目前由德州拥有的国家半导体芯片。 德州仪器具有 UAF42通用有源滤波器。 我有一个旧设计、在该设计中、我想在 PCB 中将该 AFE100 IC 替换为 UAFE42。 您能告诉我如何用 UAF42替代 AFE 100、而不会影响电路工作。 我已经检查了引脚配置和内部原理图、看起来稍有不同。
Parag
Parag、您好!
AFE 100和 UAFE 42提供相似的功能。 两者都是采用状态可变模拟架构的通用有源滤波器、并且都能够提供精确的二阶滤波器响应。
最大的差异是内部电阻器、引脚排列和内部连接的值。 因此、不能简单地将 UAF42放入 AFE 100电路板空间。 UAF42应能够复制当前 AF100电路的滤波器功能、但必须重新设计外部组件值和 PC 板以提供等效的滤波器响应。
UAF42是一款传统产品、它使用 DOS 程序 来帮助合成特定的滤波器响应、但 该软件 已经非常过时。 与较新的更精简的数据表相比、该产品的较早数据表版本包含了有关为特定响应设计滤波器的更多信息。 有一份 Burr-Brown 应用手册提供了有关应用器件的大量信息。 我在网上找到了一个指向它的链接:
您可以找到一个包含通用有源滤波器拓扑的现代滤波器合成程序、并 相应地设置 UAF42滤波器。
此致、Thomas
精密放大器应用工程