This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11064:PMP11064参考设计指南

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, PMP11282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769487/pmp11064-pmp11064-reference-design-guide

器件型号:PMP11064
主题中讨论的其他器件: UCC28064APMP11282

大家好、

是否有人可以分享 此 PMP11064型号的最新设计指南。 在字段中似乎缺少文档。 我能否拥有该模型的尺寸(x-y-z 轴)。

此设计是否需要半载/满载时的特殊冷却机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 PMP11064 PCB 上构建了一个更新的设计:
    www.ti.com/.../PMP11282
    输出电压调节为24V 以获得更高的效率。
    此设计无需强制空气冷却(自然通风)。 因此、即使在满负载时、您也不需要提供额外的气流。

    本设计的 xyz 尺寸为100mm x 200mm x 38mm。 最高的组件是 T500。

    此致、
    Sheng-Yang Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细信息。

    我们是否有此模型的仿真文件和步骤文件? 我们是否会拥有它、因为我们计划在下一个设计中使用此模型。 如果我们手头有问题、这将对我们有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我没有为此设计创建仿真模型。 但是、我们有用于我们的新 PFC 控制器 UCC28064A 和新 LLC 控制器 UCC25630的 Simplis 仿真模型。 您可以尝试为您的设计修改电路参数。

    www.ti.com/.../toolssoftware
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Sheng-Yang Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您提供的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    该电源的尺寸是否可以进一步减小、如 x 轴中的40mm? 我们是否有这方面的可能性?
    请告知您可以采取哪些措施来实现150x100x38的大小!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这是可能的! 首先、我们拥有一个全新的 LLC 控制器 UCC25630x、它具有高电压启动和突发模式轻负载运行。 因此、它可以自行启动、并在轻负载时提供低功耗。 因此、您可以移除 PMP11282/PMP11064板上的偏置反激。 这样可以节省一些空间。 其次、我在此设计中使用的 PFC 电感器的额定功率实际上为300W (总计600W)。 因此、如果您的功率级别为400W 或更低、您可以找到更小的器件。 具有 PQ3220内核的电感器应该是良好的。 如果您使用 RM 形状、则尺寸可能会更小。
    此外、您还可以根据 EMI 测试结果尝试减小 EMI 滤波器尺寸。

    此致、
    Sheng-Yang Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    感谢您的意见。 我们计划更改设计中提到的部分。