This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:EVK 主板 PCB 制造中的问题- TIDA-01580

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/770472/tida-01580-issue-in-the-pcb-manufacturing-of-the-evk-main-board---tida-01580

器件型号:TIDA-01580

尊敬的先生:

由于这些电路板不可销售、我们已下载并发布了用于 PCB 制造的 EVK 光绘文件。

制造商无法生产 PCB、因为他在光绘中发现很少问题。 附件是制造商提出的查询。

期待解决这一问题。

此致、

Somnathe2e.ti.com/.../PCB_5F00_Manf_5F00_comments.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Somnath、您好、感谢您向我们提供这一重要反馈。 我们已联系医疗团队、我们将在接下来的几个工作日与您联系。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Somnath、

    附件(您共享)有116页、仅显示 Gerber 文件的一些屏幕截图。 您能否在与制造商交谈后详细说明您的问题? 是过孔、镀层还是其他任何东西?

    我们和许多其他客户使用相同的光绘文件来构建电路板、因此我认为光绘文件没有问题。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Somnath、

    由于我们已离线解析了您的所有查询、我将关闭此主题。 如果您有任何疑问、请打开新主题。 谢谢你。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢