This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:仪表读数问题??

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771185/tina-spice-meter-reading-issue

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

似乎存在安培计读数问题。 我有和放大器、它提供正弦波、峰值电流为+/- 20安培、由分离轨供电。  当我进行瞬态仿真时、我有一个与负载保持一致的仪表、并看到+-20A。  如果我从电源读取电流、我会看到几百毫安的电流。  如果我断开电源、放大器将按预期停止工作。  即使我在放大器的电源线上放置10欧姆电阻器、放大器也会提供20A 输出和相同的输出摆幅。  有些事情不正确。  我一定不能理解仪表的一些内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    阅读您的描述、这似乎是放大器而不是电流表的 SPICE 模型挑战。 放大器 SPICE 模型很可能使用旧的 SPICE 电路架构、该架构不会对从输出缓冲器到电源线的电流进行建模。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Herman、谢谢您、我将深入了解这一点。 现在、我要将其标记为已解决。