请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880EVM-008 主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
工具/软件:WEBENCH设计工具
USB2ANY 固件要求
连接 需要将固件更新为版本2.7.016
序列号:F40B826E2A001800
等等
寄存器映射
电源事件 COR 0x0B 0x7070
请帮助我连接 EVM 以连接器件!
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
USB2ANY 固件要求
连接 需要将固件更新为版本2.7.016
序列号:F40B826E2A001800
等等
寄存器映射
电源事件 COR 0x0B 0x7070
请帮助我连接 EVM 以连接器件!
谢谢你
您好, Youngson,
首次连接全新 USB2ANY 时、您需要按照弹出窗口中的说明下载固件(按下按钮时将 USB 电缆连接到笔记本电脑)。 您是否已成功更新固件? 固件更新后、您可以打开 TPS23880EVM GUI、并确保 GUI 上的 I2C 地址(默认为0x20)与 TPS23880EVM-008上的 I2C 地址相匹配(跳线应全部安装在 J4上)。 如果您在执行上述步骤后仍无法连接到电路板、请向我发送 GUI 的屏幕截图。 谢谢。
此致、
一分钱