嗨、大家好、
我们计划使用 TIDA 00489设计制造 PIR 传感器。 我们将需要一个测试台来确保生产的传感器正常工作。
我们目前正在计划测试引脚:
- VCC
- GND
- 比较器输出(低电平和高电平)
- 允许闪存的附加测试引脚:RESET、JTAG_TMS、JTAG_TCK
我们将删除串联生产中的 JTAG、因此我们需要额外的测试引脚来允许闪存。
我们已计划对器件进行以下功能测试:
- 电流消耗、以验证现在的泄漏电流和正确的射频电流消耗行为
- 射频测试
- PIR 运动检测测试:如果触发其中一个比较器、则为 Hwi
您是否有任何建议、我们是否应该添加测试引脚、或者您是否建议进一步进行器件测试?
此致
SLV1n