This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62150:具有电流反馈功能的超级电容器充电器。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/768876/tina-spice-tps62150-supercap-charger-with-current-feedback

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我正在尝试仿真一个从极低电压为超级电容器充电的序列、直到它接近5V。 输出由 施加到 SS 输入的步进电压(将来自 具有内置 DAC 的 MCU)控制、并由流经低值电阻器的超级电容器充电电流从反馈分压器底部添加的电压控制。

使用默认的瞬态分析设置、可以进行仿真、例如100ms。 电感器电流、输出电压等看起来合理。 为超级电容器充电可能需要10秒以上、并且可能无法对如此长的序列进行仿真。 如果我尝试、那么预览波形会得到一个看起来像别名的结果。 可能已经可以运行仿真尽可能长、可能需要几天、然后使用预览来确定它是否足以指示它按预期工作、即使输出电压不接近5V。 明显的混叠会使这种方法无效。

这是否有一个好的解决方案? 我是否需要停止尝试将其仿真为开关模式电源、而是围绕功率运算放大器构建控制环路并使用它来仿真充电电流?

Andrew Armstrong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    供参考、我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    请将项目附在此处吗? 这将有助于我们分析问题。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS62150_5F00_Supercap_5F00_startup_5F00_50mR_5F00_2019_2D00_01_2D00_30.tsc

    你好,Arpan

    这是文件。 首先、我修改了一个 Web 工作台设计。

    此致

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们研究了您共享的项目、并尝试修改分析参数以加快仿真速度。 但这并没有太大帮助。 模拟测试台10秒需要很长时间。 因此、如果您可以在没有开关模块的情况下尝试仿真您的应用、这将是很好的选择。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arpan

    谢谢观看、我怀疑这可能是答案。 但是、为了让我更好地了解如何使用 Tina TI、您是否知道如何避免在不可执行的长仿真中出现波形明显混叠?

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    通常、对于使用开关模块的长距离仿真、需要占用大量内存来存储仿真结果。 在这段时间内、我们观察到意外的仿真结果。 因此、如果您可以在没有开关模块的情况下尝试仿真您的应用、这将是很好的选择。 这将避免出现意外的仿真结果。

    否则、如果您使用开关模块、请减小电容值或增加电容充电电流、以便在更短的时间内观察所需的仿真结果。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arpan

    好的、谢谢、我已经使用运算放大器进行了仿真、以提供传递函数。 当然、这要快得多。

    此致

    Andrew