This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:设置#39的仿真周期;稳定状态#39;仿真

Guru**** 2589145 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/770535/webench-tools-setting-simulation-period-for-steady-state-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在测试具有 DCS 模式的直流/直流转换器以及其他一些器件时、它们会在负载非常低时进入"脉冲跳跃"或" EMI 待机"模式... 这要求稳态仿真运行50ms、以捕获完整周期的行为、 同样、对于负载瞬态、如果负载达到足以进入 DCS 模式的足够低的值、则仿真需要运行足够长的时间才能显示 DCS 省电状态下的行为。

也许我有点慢、但我看不到一种在这么长的时间内设置稳态仿真的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    WEBENCH 上的仿真周期是预定义的并且是固定的。 WEBENCH 不允许用户更改复用周期。 但是、您可以使用"im Export"选项将设计导出到 TINA-TI 或 PSpice 等不同工具中、并根据您的要求在工具中更改仿真周期。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,如果仿真为操作模式更长的设备提供了更有用的时间,那会很有帮助。但是,感谢您的回答;-)