This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TMS570LS3137开发板所需的.stp 文件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769703/tina-spice-required-stp-file-for-the-development-board-of-tms570ls3137

主题中讨论的其他器件:TINA-TITMS570LS3137

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的团队 正在使用 Hercules TMS570LS31x/21x 开发套件开发 TMS570LS3137控制器。  

如果有人可以共享 TMS570LS3137开发板的.stp 文件(3D 模型)、那将非常有帮助。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将把这个帖子移至 APT E2E 论坛。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS3137 HDK 的所有可用库组件和设计文件均可从此处下载:
    processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS31x_HDK_Kit


    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    我们已经访问了您发布的链接。

    它不包含.stp 文件。

    请您共享.stp 文件。

    谢谢你

    此致

    Shwetha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这些都是可用的设计文件!

    此致、
    米罗