This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5088:自动电路设计错误。

Guru**** 2589145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769883/webench-tools-lm5088-automatic-circuit-design-error

器件型号:LM5088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试 使用 LM5088获得+/-12V (3A)。 对于-12v、没有问题、Webench 会创建电路、但对于+12V、我会得到常量错误、说"出错了"。 当我将输出更改为5V 时、它会使电路产生折痕。

输入电压、最小值:12V

输入电压、最大值:24V

输入电压、标称电压、15V

输出电压:12V

输出电流:3A

有没有其他可以获得+12V 和-12V 的 IC? 不 是同时进行。 在不同电路中使用不同的 LM5088 IC。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    LM5088具有最大占空比限制。 对于上述条件、仅 在<VMin, Please reduce the Vout to 11.6V or increase the VinMin to 12.4V. 条件下才会创建该设计 请参阅数据表中的以下部分。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢:)