This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在尝试使 LM431的 SPICE 仿真正常工作。 我已经了解到 TL431模型是类似的。 我尝试使用了多种不同的 TI 模型、包括最新版本 的 ATL431A_TRANS 模型。 它是2019年1月15日发布的1.40版。
我有一个测试台来确保模型正常工作。 该电路与 数据表中的图21电路相同。 输入为48V、假设将基准电压设置为20V。 串联电阻为4.5k,将电流设置为10mA,与测量基准电压时的数据表相同。 R1为10k、R2为1.487k。
请注意、我是一名经验丰富的 SPICE 用户、100%确定我是否正确设置了模型。 如果我翻转调光和阴极、我将得到正向偏置 PN 结、正如预期的那样。 如果我在图22中对 Ioff 电路进行仿真、我将得不到正确的值。 我已经尝试过每个引脚顺序、但没有一个引脚提供与数据表匹配的结果。
我在这里错过了什么?
我还尝试在 TINA 中进行此设计、但似乎没有内置分流稳压器?
下面是我要使用的模型文件:
* ATL431A
(小部分
*(C)版权所有2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
(小部分
**此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
**或隐含的,关于本模型,包括的保证
**用于特定目的的适销性或适销性。 是的
**仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
**且性能与客户有关
(小部分
*
*此型号如有更改、恕不另行通知。 应用工程师
* Incorporated 不负责更新此模型。
*
(小部分
*
**发布者:Texas Instruments Inc.
*部件:ATL431A
*日期:2019年9月15日
*模型类型:瞬态
*仿真器:PSpice
*仿真器版本:16.2.0.P001
* EVM 订单号:ATL431EVM
* EVM 用户指南:SLVUAE7–2015年4月
*数据表:SLVSCV5D–2015年3月–2016年10月修订
*
*型号版本:最终1.40
*
(小部分
*
*更新:
*
*最终1.00版
*发布到 Web。
*
*最后1.10
*基准电压保持在2.5V 直流
*将阴极反向电压从2V 更改为1.5V
*
*最终版本1.20
*根据新数据表建模的交流响应
*已建模基准输入电流
*
*最终1.30
*更改了 IKA v/s VKA 建模
*
*最终1.40版
* 1. 主环路与 TL431A 保持相同
* 2. 已完成模型更改以解决线路瞬态中的问题
*
(小部分
*
*型号使用说明:
* 1. 以下功能已经过建模和验证。
* a.最大阴极电压。
* b.用于调节的最小阴极电流。
* c.关断状态阴极电流
* d.阴极电压 v/s 阴极电流
* e.脉冲响应
* f.噪声分析
例如基准输入电流
* h。输入瞬态
* I.负电源的调节
* J.动态阻抗
* K.开环响应
* L.并联稳压行为
* 2. 未对温度影响建模。
* 3. 未对交流分析或环路行为建模。
*
(小部分
SUBCKT ATL431A_TRANS_阴极 REF 阳极
R_R1 6 2 15.6
E_E27 REF_INT 0值{if (V (FB_INT、0)<2.45、V (FB_INT、0)、V (1))}
R_R10 E1 6 1.
E_E1 N23666 6 2 6 1
E_ABM45 N15048350 0 value { if (V (REF)>0,limit ((V (B1)-V (E1))*7.2),2.5,0),0.004625) }
D_D11 5 8 DCLAMP
E_E28 FB_INT 0 REF 6 1.
E_E31 1 0 N15048350 0 1
D_D12 7 8 DCLAMP
X_U6 REF N17052054版本
V_V1 N17052054 11 0V 直流
V_V2 5 6 2.
R_R8 N15048182 N15048218 10.
G_G4 6 2 REF_INT 11 110米
V_V3 7阴极0Vdc
V_V6 N15048182 6 100
V_V4 6阳极0Vdc
R_R9 B1 REF 54Meg
C_C1 6 2 0.5u TC = 0、0
G_ABM2I4 6 8值{limit (if ((V (N23666)-V (6)))< 0、1.73*(V (N23666)-V (6)))-0.037u、-0.037u)、-100m、-8u*V (1、6)) }
X_U9 N15048218 B1 E1 bjt 参数:
.ends ATL431A_TRANS
*美元
.model DCLAMP d
+ is = 1.35e-008
+ RS=0.025
+ n=1.59
+ cjo = 4.5e-011
+VJ=0.75
+ m=0.302
+t=5.04e-008
+ BV = 34
+ IBV=0.001
*美元
.subckt vnse 1 2.
.param NLF=1000
.param FLW = 13.
param NVR = 200
param GLF={PWR(FLW,0.25)*NLF/1164}
param RNV={1.184*PWR(NVR,2)}
.model DVN D KF={15*PWR(FLW,0.2)/1E11} IS =1.0E-16
I1 0 7 10E-3
I2 0 8 10E-3
D1 7 0 DVN
D2 8 0 DVN
E1 3 6 7 8{GLF}
R1 3 0 1E9
R2 3 0 1E9
R3 3 6 1E9
E2 6 4 5 0 10
R4 5 0{RNV}
R5 5 0{RNV}
R6 3 4 1E9
R7 4 0 1E9
E3 1 2 3 4 1
C1 1 0 1E-15
C2 2 0 1E-15
C3 1 2 1E-15
.endsvnse
*美元
.subckt bjt 3 2 1.
Q1 3 2 1 NPn_1
.model npnpnp_1 npn
+ bf=450
+ is = 1e-019
结束 bjt
*美元