This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK03328:过去的项目未决问题

Guru**** 2588505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/768728/webench-tools-lmk03328-past-project-open-issue

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: TPS54326

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

感谢您的日常支持。

我的客户现在面临项目未决问题。

服务器是否有问题或类似问题?

我的客户说、

--

我无法打开过去的项目。

该项目的内容与 LMK03328有关。
我可以这样做、直到我从 My Projcts 中选择、

之后、将出现"时钟架构"屏幕。
直到现在、行为都有所不同。

此外、在尝试新设计 LMK03328的参数时、
毕竟、会出现"clock architectitectitect"屏幕。

如果我单击上面屏幕上的"Start Interface Design"
"正在加载数据..." 将无目的地显示。

--

任何建议都应受到高度赞赏。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shidara、

    感谢您与我们联系!
    我们将研究此问题、并在确定根本原因后立即返回给您。


    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    问题已修复。 请重试?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    感谢您的回复。

    在将此解决方案通知客户之前、我尝试了之前的电源设计文件。

    尽管错误信息已消失、但每个设计文件都需要加载相同的 TPS54326设计。

    是否要检查已加载文件和已存储文件之间的连接?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    我最终尝试了、并且能够加载我之前的所有设计。 请清除浏览器的缓存并重试。

    此致、

    Alfred