This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7H1101A-SP:瞬态仿真模型将不会在 Cadence 版本17.2中打开

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7H1101-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769567/tina-spice-tps7h1101a-sp-transient-simulation-model-will-not-open-in-cadence-release-17-2

器件型号:TPS7H1101A-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS7H1101-SP

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

它可能关注的对象、

我正在尝试使用瞬态模式在 Cadence PSPICE AD 版本17.2中模拟 TPS7H1101-SP 器件。 打开 OPJ 或 DSN 文件时,出现以下错误:

错误(ORCAP-1240):无法打开文件 c:\...\slvm901b\tps7h1101-sp_pspice_trans\tps7h1101-sp.opj

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使它正常工作。 首先、我在文件资源管理器中选择了文件、然后选择了属性。 取消选中只读并取消阻止文件。 我打开了 CAPTURE、然后打开了.OPJ 文件。 我仍然收到错误消息并单击"确定"。 然后在"Capture Selected file"中->"Close"。 弹出一个窗口、要求我将文件保存为新的数据基格式。 我单击"确定"、重新打开文件、然后仿真工作正常。