This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TIDA-00663

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769104/tida-00663-tida-00663

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TDC7200EVM

我是 sujetha  

 任何一个电路都请说出电路在哪个软件中实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    此 TI 参考设计重复使用了 TDC7200EVM 固件源代码。 完整的 TDC7200EVM 固件源代码 zip 是 TDC7200EVM-GUI 安装文件夹 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC720xEVM\Firmware 的一部分。
    谢谢
    Giovanni