This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TIDA-00663

Guru**** 2588535 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769242/tida-00663-tida-00663

器件型号:TIDA-00663

如何开始设计此电路 TIDA-00663  

请给我一些帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sujetha、

    在 TIDA-00663的登录页面上、您将找到非常详细的设计指南、以帮助您快速开始 TIDA-00663的设计:

      

    谢谢

    Giovanni