This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA838:OPA838 TINA SPICE 模型在使用某些标准 SPICE 时出现浮动误差。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769211/tina-spice-opa838-the-opa838-tina-spice-model-has-occurred-floating-error-for-using-some-standard-spice

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试 将 OPA838与 LTSPICE :-P 一起使用, 但是 TINA SPICE 模型在 GRA 和 GRC 节点上发生了浮动错误。

我已解决此错误以进行如下修改、

*由 Kawata Akihiro 与 *** Denshi 为 Ltspice 修改、2019年2月4日
*需要添加 RA 以防止浮动错误。
* GRA 101 102值={V (101、102)/1e6}
GRA 101 102 101 102 1e-6
RA 102 GNDF 1e12

CA 102 GNDF 1e3

*由 Kawata Akihiro 与 *** Denshi 为 Ltspice 修改、2019年2月4日
*需要添加 RC 以防止浮动错误。
* GRC 301 302值={V (301、302)/1e6}
GRC 301 302 301 302 302 302 302 1e-6
RC 302 GNDF 1e12

CC 302 GNDF 1e3

节点102和303连接到 CA 或 CC、这是理想的电容器、因此我认为一些 SPICE 仿真器已检测到浮动节点误差。

我希望 TI 能纠正这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akihiro:

    感谢您的反馈。 我已经将其记下、以便我们可以将其包含在将来的修订版本中。

    Herman