This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00333:双隔离式半双工 RS-485中继器:有关最大数据速率的问题

Guru**** 2587795 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/768828/tida-00333-dual-isolated-half-duplex-rs-485-repeater-question-on-max-data-rate

器件型号:TIDA-00333

尊敬的 TI:

我们已成功实施您的设计"TIDA-00333"。

借助我们的器件、中继器在较低速度、高达19200kbps 时工作正常。 但我们的应用需要高达115200kbps 的速度。 在这种速度下、我们主要会遇到垃圾。 (值得一提的是、器件每秒传输250个24位读数、并且每次读数都必须正确传输)  

我们的问题是:能否针对115200kbps 的速度修改此设计? 如果是、请建议更改。  

谢谢、

SASO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saso、

    您能否说明您以何种速度运行此设计? 115200 kbps 还是115.2 kbps? 此设计预计不会超过100kbps、但让我来看看它、看看我们是否能为您找到解决方案。  

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    很抱歉造成误解。 我们使用的速度为115200bps (115.2kbps)。

    谢谢、
    SASO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saso、

    没问题! 我想这只是一个拼写错误、但想确保。

    我相信我们有一个更新版本的 TI 参考设计、该设计在相同的原理下工作、但他们更新了具有更好隔离和更低传播延迟的器件的 BOM、从而实现更快的数据速率。 您还将注意到、它们已调整电阻器值。  

    请参阅 本文档的第4页。 我粘贴了下面提到的部分:

    请告诉我这是否能解答您的问题。  

    此致、  

    Dan