This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060001:本参考设计的 C2000固件包在哪里?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDA-060001, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/768881/tida-060001-where-is-the-firmware-package-for-the-c2000-for-this-reference-design

器件型号:TIDA-060001
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 AFE031

 --  

和--  

讨论如何使用 C2000进行此设计、但我找不到适用于此设计的任何固件包。 我可以使用 AFE 参考设计,但必须编写所有基带固件--根据所述的测试结果,这是否存在?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    搜索 TIDA-060001参考设计中的 C2000Ware。 有指向 C2000Ware 下载页面的链接、其中包括 AFE031发送和接收固件示例。