This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CDCE62002:WEBENCH 剂量中的时钟不起作用

Guru**** 2962550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/768726/webench-tools-cdce62002-clocks-in-webench-dose-not-work

器件型号:CDCE62002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我想在 WEBENCH 中使用时钟。 但它的剂量不起作用。

当我单击 Clocks 选项卡中的 Open Design 按钮时、接口设计始终会出现、并且没有有关时钟的信息。

如何实现时钟设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户5850039

    感谢您与我们联系!
    我们将研究此问题、并在确定根本原因后立即返回给您。

    此致、
    Alfred