This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:NC 引脚莫名扩展至所生成 PCB 上的测试点

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803713/webench-tools-tps55340-nc-pins-mysteriously-extended-out-to-test-points-on-generated-pcb

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的知识渊博的工程师:

我指的是 Q1版本。

数据表规定、NC 引脚是保留的、必须接地。 它们的保留范围是什么?它们应该连接到 A 或 P 的接地端?  我了解到、当连接完好时、NC 引脚用于制造目的、然后熔断以变为 NC (换句话说、它们是为制造商预留的、但客户购买时不再保留!)。

它还指出 、TI 建议将 NC 连接到 AGND。 由于 NC 引脚按定义为"无连接"(电气上)、因此提出这一建议的唯一原因是否是 为了改善热管理?

WEBENCH 生成了一个 PCB、其中显示了2个 NC 引脚明确(因此非常有意)路由到2个测试点! 测试点的用途是什么? 这违反了 TI 的建议。

  图中所示为顶层、底层上确认了相关轨迹。 U1 = TPS55340-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon、

       您可以按照数据表中的建议将 NC 引脚连接到 PGND。 我们将向您返回测试点。 请按照数据表中的建议继续操作。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vernon、
    目前、请忽略测试点(保持挂起)或按照数据表中的建议将其连接到 GND。

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vernon、
    您的查询已转发给相关团队。 我们将继续为您提供最新信息。

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon、

    对拖延表示歉意。 我们已与该器件的专家确认。 请通过将 NC 引脚连接到 GND 继续。

    我们将对 Webench 原理图和 PCB 进行更改、并在 TI.com 上提供更改后通知您。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon、

    我们已经解决了这个问题。 此修复程序将在本月末在 TI.com 上提供。 我们将在它可用时通知您。

    请在下面找到条件 VinMin=5V VinMax=8V Vout=12V Iout=1A 的 Altium 原理图和 PCB 导出文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign9314_5F00_AltiumDesigner.zip

    如果您需要在其他工具中导出的文件、请告知我们。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon、

    该修复程序将在下周中旬在 TI.com 上提供。 我们将在它可用时通知您。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon、

    更改现已在 TI.com 上提供。 如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E 社区

    我确认我在2019年7月17日使用 WEBENCH 电源设计器的方式与之前相同。 在任何由 WEBENCH 磁力生成的 PCB 设计中、都没有发现连接到上述 IC 的 NC 引脚的有趣测试引脚。

    感谢大家各自参与清除该错误。

    此致

    VERN