This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63710:Mentor Graphics 导出失败

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805335/webench-tools-tps63710-mentor-graphics-export-fails

器件型号:TPS63710

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我尝试将在 WebBench 上成功编译和评估的 WebBench 设计工具导出到 Mentor 图形原理图和布局设计文件以及 BOM 和波形图、但失败的是这是一个已知问题、或者我是否需要任何权变措施来处理 导出到此软件。 其他类似的节奏似乎很好、但我的设计基于 Mentor Graphic PADS、我想导出与此格式兼容的内容。