This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110调试探针

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803725/xds110-debug-probe

主题中讨论的其他器件:AWR1243BOOSTAWR1243UNIFLASH

您好!

我们正在使用 AWR1243Boost 电路板的参考设计为 AWR1243创建自己的电路板。

我们想知道是否可以直接通过 XDS110调试探针对闪存进行编程。 此外、由于 XDS110是一款 MCU、我们可以在这里找到相应的程序、以便通过 XDS110 MCU 将固件下载到 AWR1243。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amon:
    通过“编程闪存”,您意味着将 AWR1243固件刷写到板载串行闪存吗? 如果您要将 RS232端口从 AWR1243连接到 XDS110的 UART 端口、则可以使用 Uniflash 实用程序(processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_UniFlash)完成此操作

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    是的、我打算将 AWR1243固件刷写到板载串行闪存中。 由于 XDS110是 MCU、在使用 Uniflash 之前、我们是否需要将任何程序下载到 MCU 上? 如果是、我们可以使用调试探针来实现该目的、或者您建议我们如何实现该目的?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anon、
    XDS110不需要任何程序。 您只需要 emupack 中提供的 PC 驱动程序(下载在线)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf  此 PDF,3.7.3.2提供您所需的解决方案