This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25145:支持19V 至12V/10A

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802569/webench-tools-lm25145-to-support-19v-to-12v-10a

器件型号:LM25145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们希望将 LM25145应用于规范、19V 至12V/10A、但警报中心显示了以下消息。  

我们认为 LM25145可以进行设计、您能否检查该模型或工具是否存在任何问题? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我们能够复制此问题。我们正在努力解决此问题。
    我们将随时向您更新修复程序

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    选择 FET 的问题已得到解决。 但是、在我们的下一个发布周期(暂定在6月10日之前)、TI.com 上将提供此修复程序。

    如需立即参考、请查看随附的 Vin = 19V、Vout = 12V 和 Iout = 10A 设计报告。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/LM25145_5F00_19Vin_5F00_12Vout_5F00_10A.pdf

    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。 如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish