This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:EV2400连接问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TIDA-050047, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1169876/tida-050047-ev2400-connection-issue

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他部件:BQ25792EV2400

各位专家、您好!

我的客户正在使用 EV2400连接 TIDA-050047 BQ25792、但无法直接连接(他们尝试了以下两项检查项目、无法正常工作)。 他们尝试使用相同的 EV2400和 BUStudio (不是 BQ25792)连接其他充电器器件。 它可以正常工作、没有问题、因此不应是 EV2400问题。 我们想知道 BQ25792是否存在 GUI 问题、或者是否需要移动任何连接? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien