This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5145:LM5145器件由于 MOSFET 不可用而出现故障。 但 LM5146Q 可以通过

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799000/webench-tools-lm5145-lm5145-device-fails-due-to-non-availability-of-mosfets-but-lm5146q-can-pass

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:CSD19502Q5B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我制作 了 LM5145 和 LM5146Q 设计,其 Webench 的输入电压为42V 至52V,输出电压为28V/7.2。

由于 MOSFET 不可用、LM5145器件出现故障。

LM5146Q 可使用 CSD19502Q5B MOSFET 通过。

LM5145与 LM5146Q 引脚对引脚兼容。

我可以在 webench 的 LM5145设计中使用 CSD10502Q5B 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、

    感谢您报告此问题。我们正在努力解决此问题。我们将随时更新您的解决方法。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、

    我们正在努力解决此问题。我们将随时更新您的修复信息。感谢您的耐心。

    此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、

    抱歉让您等待这个问题。
    我们正在努力确保 LM5145和 LM5146Q 的外部 BOM 的一致性。 此外、我们还将尽快告知您 CSD19502Q5B MOSFET 是否可用于您的设计条件(42V 至52V 输入、28V/7.2输出)。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Seaset、

    感谢您的耐心等待。 我们正在积极处理这一问题。
    我们将随时向您更新状态。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seaset、

    我们已经解决了这个问题。 但是、该修复程序将在下周中旬在 TI.com 上提供。

    对于42V 至52V 输入、28V/7.2输出的情况、我们不建议使用 CSD19502Q5B MOSFET、因为它具有高 Qrr (反向恢复电荷)、这会导致与 Qrr 相关的较大损耗、并会导致 MOSFET 超出其 TJ (结温限制)。

    如需立即参考、请查找随附的适用于您的条件的 WEBENCH 设计报告。 如有任何疑问、请告知我们。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/LM5145_5F00_42_2D00_52Vin_5F00_28Vout_5F00_7p2Iout.pdf

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seaset、

    感谢您的耐心等待。

    TI.com 上提供了此修复程序。 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish