This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00548:什么是正确的初始化以避免差分模式下的偏移和绕回问题?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00548, ADS1263, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1166671/tida-00548-what-is-proper-initialization-to-avoid-offset-and-wrap-issues-in-differential-mode

器件型号:TIDA-00548
主题中讨论的其他器件: ADS1263、 TMS570LC4357

我正在使用基于 TIDA-00548的多通道4-20mA 输入。 与电压表在 ADS1263的引脚上指示的电压相比、差分输入具有相当大的偏移、并且随着差分电压的增加、ADC 值从00FFFFFF 回绕到零、然后进行计数、而不会再次进行后续处理。  我已绕过 PGA 并使用内部2.5V 基准、24.9欧姆负载电阻器由肖特基二极管升高到接地之上、就像在参考设计中一样。  电阻器的正极侧绝不会超过1.1伏。 所有测试板上都存在此行为。  这种行为的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    感谢您联系 TI!

    旁路 PGA 时、AIN 信号的输入电流较高(~150nA)。 4.99kOhm 电阻器可能会导致结果中出现压降。 如果输入为开路(无回路电流)。 通过初始化偏移校准寄存器、可以自动补偿偏移。
    关于00FFFFFF、ADC2 (读取24位)似乎表示-1D。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 13mV 信号之上的视在偏移为19mV、我可以使用 DVM 在输入引脚上测量该信号。  150nA 输入电流不会考虑这一点。  在中为13mV 时、读数约为 D1DE23。  我没有使用24位 ADC。  读数从00FFFFFF 溢出到0后、我继续增大输入、ADC 的读数在满量程时达到043BCE39、该值大于24位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    让我检查一下。 我会回来的!

    此致、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    假设您在偏移测量中将输入保持未连接状态、则绝对电压应约为0V。 当您绕过 PGA 时、绝对输入电压范围方面的情况是可以的。
    D1DE23等于16.012mV、这接近于 您的 DMM 值(在这个低电压下、您的 DMM 有多精确?)。
    您是否在~3.3mA 的输入电流下测量04BCE39?

    您能更详细地解释00FFFFFF 至0溢出吗? 唯一的溢出应该发生在 FFFFFFFF 至0之间、即-1至0之间。
    对于4-20mA、24.9分流器的代码应线性增加(理想情况下)、从5197A24增加到197F62B7。

    此致、
    Lars   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了最初的问题。 为了进一步确定问题的特征、我尝试读回寄存器内容、并发现我无法(不再)读取出厂默认内容。  我必须更改 SPI 配置、我应该指出、对于我的 TMS570LC4357、我必须设置极性= 1和相位= 0、这与 ADS1263数据表的说明相反。 这一变化消除了电阻和电压测量中神秘的2X 误差以及我在差分测量中看到的奇数溢出。  我的电流测量值仍然具有7uA 的偏移(零电流时)、这可能与您提到的150nA 输入电流有关。  在差分模式下,我会看到每个输入150nA 还是总共150nA?  如何计算电流测量中的预期失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    很高兴听到您发现问题。
    数据表中提到了禁用斩波模式时的350uV 偏移。 当您测量7uA 时、相应的电压为175uV、在限制范围内。 请尝试 启用斩波模式以补偿偏移。

    此致、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA 打开且增益= 1时、斩波模式完全消除了差分模式偏移。   感谢您的建议!