This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5161:无法设计符合规格的降压转换器

Guru**** 2932540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804346/webench-tools-lm5161-not-able-to-design-buck-converter-in-that-are-in-the-specs

器件型号:LM5161

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

我正在尝试设计一个输入电压介于4.5V 和85V 之间的降压转换器(要求从5-82开始、但对于安全裕度、我希望它更宽一些)。

我可以使用的最低电压为5.3V 至85V。

如果我看一下 LM5161的规格、就可以设计一个输入电压范围为4.5V 至100V 的降压转换器。

为什么在 WebBench 设计工具中无法实现这一点?

如果它能正常工作、我会非常有用、因为我可以使用该工具进行仿真。

有人能帮助我还是告诉我我错过了什么或做了什么错误吗?

我要预先感谢你,我期待你的答复。

此致、

Roberto del Pozo Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    您能否提供您尝试创建设计的确切条件、以便我们更好地了解该设计。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN 最小值= 4.5V
    最大输入电压= 85V
    Vout = 3.3V
    Iout = 1A
    温度= 30
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    我们正在关注此问题,并将很快返回给您。

    此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    我们已经解决了这个问题。 该修复程序将在下一个版本的 TI 网站上提供。 我们将随时向您提供有关此内容的最新信息。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    此修复程序现已投入生产。感谢您的耐心等待。

    此致、
    阿图尔