This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:支持12V-24V 至12V/15A 输出

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805855/webench-tools-lm5176-to-support-12v-24v-to-12v-15a

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们发现 LM5176在12-24V 至12V/15A 的规格方面存在类似问题 、并且认为该器件也可以进行设计。

请就此提供帮助? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我们能够复制报告的问题并进行修复。 我将向您介绍最新情况。

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们已修复了有关 LM5176设计创建的问题。 请查找下面随附的 pdf 报告。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign6462.pdf

    该修复程序将在下周末在 TI.com 上提供。 我们将继续为您提供最新信息。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的耐心等待。 此修复程序现在位于 TI.com 上。

    此致、

    Bhushan