This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22963C:TPS22963C

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22964C, TPS22963C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806064/tina-spice-tps22963c-tps22963c

器件型号:TPS22963C
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS22964C

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我对您的负载开关 TPS22963参考设计(TPS22963C TINA-TI 参考设计)进行了一些小的修改、在该设计中、当开关关闭时、电容器 CLOAD2会通过 TPS22963的输出放电。

但 TPS22963不应像 TPS22964那样具有快速放电功能。

我是否误解了某些内容?

Pontuse2e.ti.com/.../Test-TSP22963C.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pontus、

    您是正确的、与 TPS22963C 相比、TPS22964C 具有快速输出放电功能。
    我将检查 TINA 模型并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    您是否检查过 TPS22963型号?

    此致、

    庞特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pontus、

    我们已经检查了 TINA 模型、TINA 模型中似乎有一个错误。 正如您所指出的、不应存在任何快速放电路径、输出应仅通过负载电阻器放电。 我们已修改模型、结果如下。

    由于负载电阻器非常高、VOUT2放电非常缓慢。 请告诉我们您的意见。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在哪里可以找到修改过的模型?

    此致、

    庞特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们计划将该模型重新发布到网络上。 我们会随时向您发布有关更新的信息。

    谢谢、