This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG3410R070:使用 PSpice/TINA-TI 仿真漏极压摆率

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799739/tina-spice-lmg3410r070-simulate-drain-slew-rate-with-pspice-tina-ti

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我们需要对具有不同 RDRV 电阻的 LMG3410的行为进行仿真。 对于仿真、我们确实使用了给定的示例 PSpice 和 TINA-TI 仿真文件并改变了电阻 RDRV、但漏极压摆率没有变化。 我们有没有做任何错误、或者 PSpice/TINA-TI 模型是否未实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我们的一个开发该模型的团队将对此进行研究。 最早的时间是星期一,因为他不在办公室,所以他无法作出答复。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、请上传不起作用的测试台(您试验过的 TINA 或 PSPICE)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、
    再次感谢你。
    以下也是我们先前讨论的链接: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/772172

    您在 PSpice 中使用80V 进行了检查、您告诉我它可以正常工作。 问题是我的 PSpice 许可证无效、并且仿真模型 也加密。

    e2e.ti.com/.../snom617a-_2D00_-ti.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    附加您可以找到我们的 TINA 模型、在该模型中、当更改 RDRV 时、我们无法看到漏极压摆率的任何变化。

    提前感谢!

    e2e.ti.com/.../snom608a_5F00_standard_5F00_Voltmeter.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型是在 PSPICE 中开发的、并在 PSPICE 中进行了广泛测试。 然后网表用于 TINA。

    我在 PSPICE 中检查了 SR 和 R_DRV 的仿真结果、看起来运行正常、如下所示:

      

    因此,它也应该在 TINA 中工作,因为它是同一个模型。  

    此外,该模型的新版本已经开发并 即将发布,因此当前模型将过时。

    同时、请在仿真中拧紧容差。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的回复。 您能否发送经测试的 PSpice 文件、以便我们检查我们的错误行为?

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与从 Web 下载的文件相同。 更改了扫描中的电阻器值。

    此致、

    Arash