This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AM26LV32E:AM26LV32E

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806351/tina-spice-am26lv32e-am26lv32e

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

因此、我在 PSpice 中启动和运行 IBIS 模型时遇到了一些问题。 我正在使用 OrCAD Capture。

下面是我到目前为止所做的工作:

1.打开模型编辑器

2.文件>新建

3.型号> IBIS 转换器

4.浏览并选择"am26lv32e.IBS"文件。 请注意、选择后、将立即创建以下文件和文件夹:

am26lv32e.dml

am26lv32e.lib

am26lv32e_ibis2pspice.log

器件. DML

temp.lisp

signoise.run(Folder)

5.选择全选、典型值并使用2个 V-t 表后、我单击"确定"

6。4个项目出现在模型列表中、2个用于差分输入、一个标记为输入(我认为是用于使能)、一个标记为输出。

7.单击文件>....

8."导出到零件库"呈灰色显示

我在网上看到的所有内容都使用"导出到器件库"、我没有找到太多其他选项。 如果你有一个会很好的。 如果您知道如何修复模型编辑器以使其正常工作、这也会很好。 在我在使用"IBIS 转换器"时看到的每个示例中、模型列表中只有一个项目、因此我不确定该器件是否有特殊之处、或者我是否不正确地使用模型编辑器。

我打开了模型编辑器、只需在另一个器件上单击"Edit PSpice Model"、然后单击"File > New"以清除该器件的 IBIS 信息。 我不知道这是否会影响它、但我习惯能够在 Cadence 下拉列表中找到模型编辑器、但我的作品所拥有的版本似乎有一些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请尝试以下操作、它应该适合您:
    1.打开模型编辑器
    2.文件->打开-> am26lv32e.lib
    3.将零件导出到库。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Herman、

    我实际上在发布该文件大约一小时后解决了将导出器件导出到库的问题。 事实证明、您无法从捕获中打开模型编辑器、并期望它能够正常工作。 如果有类似问题的任何人在您的工作中隐藏了所有.exe 文件并提供了快捷方式、请右键单击该快捷方式、并向下搜索实际开始文件在属性中的位置。 模型编辑器.exe 位于同一个文件夹中。

    但是、我现在对该模型有另一个问题。

    该模型包含4个部分。 一个正输入本身、一个负输入本身、一个"典型"输入、然后一个器件具有一个输入、一个输出和一个使能。 我无法确定我应该如何将这些功能一起使用、因为它们似乎不会相互作用。 具有输出的器件似乎将其输入用作单端输入、我可以知道哪一个不能对模拟差分接收器有太大影响。

    -Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    IBIS 模型并不是为了像您所描述的那样进行交互。 它与 IBIS 模型的性质有关。因此、当您将其导出到 PSpice 时、同样的限制适用。  

    Herman