This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC551:由1.2/1.3V 电源供电的方波生成

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC551, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803473/tina-spice-tlc551-square-wave-generation-with-1-2-1-3v-supply

器件型号:TLC551
主题中讨论的其他器件:Tina-TITLC555

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们是否可以为峰值电压1.2V 的方波生成电路、电源电压为1.2/1.3V?

如果是、请提供电路原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prithviraj、

    只是想知道…… 在这个问题的 TI 部分、您指定了 TLC551、您对如何使用这个器件来生成方波有任何具体的问题吗?您是问这个问题吗?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我只是想生成0.9V (较低)和1.3V (较高)范围的方波。

    如果 yes...please 使用原理图回答、是否可以使用 TLC551?

    否则、建议您知道的任何电路、最好 使用更少的 BOM。

    Prithviraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prithviraj、  

    我建议使用最方便的电压、然后衰减/偏移信号、以获得请求的 VOL、VOH 电平。 我可以为您提供帮助。

    告诉我输出方波的电源电压、频率、占空比和负载阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    VOH = 0V,VOH = 1.2V

    电源电压=1.2V

    占空比= 0.125

    负载将是6个并联的 LED (阻抗不完全已知)

    此致、

    Prithviraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prithviraj、

    具有此类低电源电压的 TLC5551无法提供大电流驱动、仅为150uA 左右。 6 LED 肯定需要更大的电流。 使用电压源驱动 LED 不是很好。 应使用电流源驱动 LED。

    我想提出一个不同的设计。 这会带来新的问题。
    需要多大的 LED 电流(每个)?
    LED 是否必须并联?
    是否存在1.2V 以外的任何其他电源电压?
    重复一个问题、脉冲频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    是的、6个 LED 是并联的。

    电流要求范围为40mA 至100mA。

    1.2V 以外的其他电源电压。

    占空比将为0.125、即0.1秒导通、0.7秒关断。

    请告诉我您是否可以提出建议。

    此致、

    Prithviraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prithviraj、  

    您将需要更多电压来驱动6个 LED。 还有多少不确定、因为我不知道 LED 阵列的特性。 在我的示例中、我使用3.6V

    TLV6122或类似的升压转换器可用于升高电压。 我将其替换为理想的仿真源。  

    更新了:2N3904可以实现100mA、我将40V 限制误认为是40mA。  

    e2e.ti.com/.../1V2-LED-driver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能否仅使用无源模拟组件替代 TLC555和 TLV6122?

    我不想使用 IC、因为它会添加到 BOM 中。 我无法承担这笔费用、因为我正在从事一个低成本的应用。

    此致、

    Prithviraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prithviraj、

    我理解您的观点。 这是实现它的唯一被动方式。 我的仿真表明 LED 电流将非常低。 它可能会在完全黑暗的房间中可见。