This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:BMS、用于为18节电池充电

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76930, BQ34Z100-G1, TIDA-010030, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800875/tida-00792-bms-to-charge-18-cells

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ34Z100-G1TIDA-010030BQSTUDIO

您好!

我需要设计一个 BMS、它可以为18s3p 电池充电、并具有报告充电状态和被动平衡的功能。 我非常喜欢 TIDA-00792 TI 参考设计。 它几乎符合我的需要。 但最多只能处理15节电池。 是否可以添加另一个芯片来处理额外的3节电池?

我还了解了 TIDA-01537设计、该设计可从6节电池扩展到96节电池。 但在我看来、它似乎没有报告 SOC。 对吗? 是否可以添加该函数?

如果有任何建议,将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godwin、
    您是否了解 过 TIDA-01093? 它是为20节串联电池应用开发的参考设计、使用2个堆叠的 BQ76930 IC。
    但是、此特定参考设计不包含监测计(用于报告 SOC)。 但是、您可以查看 TIDA-010030#MCE_TEMP_URL# 、了解有关如何使用诸如 BQ34Z100-G1的堆栈顶部监测计的灵感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢您的快速响应! 我现在看的是 TIDA0193和 TIDA-010030。
    戈德温
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    参考设计 TIDA0193和 TIDA-010030非常有用! 但我仍然有一个转储问题。 是否可以获取 BQ34Z100-G1支持的电池化学成分列表? 特别是、它是否支持 NCA (锂镍钴铝氧化物 LiNiCoAlO2)? 我无法从数据表中找到它。

    谢谢

    戈德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godwin、

    是的、BQ34z100-G1将支持 NCA 单元。  如果您在没有适配器或设备的情况下加载 BQStudio、则可以打开化学选项卡以查看支持的化学成分列表并对各个列进行排序。  显示了多个 NCA 单元格。   如果您有一个工作电量监测计或其他记录方法、则可以使用 GPCchemtool 将您的电池与特定化学物相匹配。