This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:TIDA-01604和 TIDA-01605

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, TIDA-01605, UCC21521, UCC21520, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804446/tida-01604-tida-01604-and-tida-01605

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件: TIDA-01605UCC21521UCC21520UCC21530

你好。

我想问您一些 有关 TIDA-01604和 TIDA-01605的问题:

您的 PDF 中的参考设计中使用了什么控制卡? 对于您的部件中使用的卡、代码是否可能不同?如果我使用建议的280049C 控制卡、代码是否不同?

2.是否有可能在01605的信息处理中出现一些错误??? 对于扩展、您能否确认 D5方向? PFD 中 U6 IC 的图片也是 UCC21521、但图片下方的标签是 UCC21520。 现在我还有另外两个问题:芯片 EN 引脚上的正确设置是什么? 1还是0? 要使用什么 R 配置? R30、R32 R31 ??? 我正在使用 UCC21520、正如我们在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21520-q1.pdf 此处的第3页中看到的、 它具有禁用引脚(不像您的 pdf 中那样启用)

3.您是否有此设计的任何更新文件?  

我已经花了很多时间和金钱来完成这个项目、但它仍然不起作用、我想知道您的小齿轮对于我必须做的任何软件更改是什么、以便它能够与280049C 控制卡配合使用。

提前感谢!

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    1、从 PDK 下载的程序与 F280049C 兼容、我们使用这个进行测试。

    2、PDF 中的 U6 IC 应为 UCC21520、但引脚5错误、应为"禁用"。 可以使用 UCC21521 (UCC21530)和 UCC21520、但其引脚5逻辑不同、如果使用 UCC21520、则焊接 R30和 R32;如果使用 UCC21521 (UCC21530)、则焊接 R31。  我们将更新文档、很抱歉造成混淆。

    3、我们将通过将驱动程序替换为 UCC21530来更新设计(从 UCC21521中删除了引脚12&13以实现更多通道间距)。 对于软件器件、它应该能够与 F280049C 配合使用而不进行任何更改。  

    当您说电路板无法正常工作时、您能否先检查驱动器部分以查看是否存在带开环测试的 PWM?  

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gangyao、

    现在我焊接了 R30&R32。 在我使用开环测试 PWM 后、它工作正常。

    如果我尝试使用闭合电流环路直流进行测试、并且计时器变为100、则会出现错误、并且电路板已断开连接。 错误提示"break at address "0x3fb02a"、with no debug information available、or outside of program code"

    原因可能是什么? 有什么建议吗?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源出现问题、电源骤降会导致 JTAG 丢失。

    您已连接的电源在5.2V 电压下的电流限制是多少? 它应该是2安培、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我的电流限制设置为9安培。

    如果我尝试使用220V 交流电进行测试、则会进入660V 直流电压、然后关闭、其状态为"过压保护"

    BR

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会直接推荐使用220VAC 的以前未知的电路板、我们提供了增量构建来验证硬件、以便可以本地化和识别组装和构建中的问题。

    那么、根据上述评论、您说直流构建正常吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 德州仪器之前提供的答案是否有效、以便您的构建/设计正常工作? 请告诉我们。

    此致、
    J. Fullilove
    参考设计操作