This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25141-Q1:缺少波特图

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805623/webench-tools-lm25141-q1-missing-bode

器件型号:LM25141-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、为什么在这个器件型号中缺少波特图仿真? 补偿是外部的、因此客户可以更换部件、您能为我提供帮助吗?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elisa、
    LM25141-Q1未启用波特图仿真。 因此、我们无法在 Webench 上看到相同的内容。

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elisa、
    正如邮件中所讨论的、该团队已开始将波特西姆集成到 Webench 中。 现在我要关闭这个帖子。 如有任何疑问、请通过邮件联系我们。

    此致、
    Bhushan