This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00367:UCC28630

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800687/tida-00367-ucc28630

器件型号:TIDA-00367

在下面我提到红色问号(?)的图片中、我的硬件电压持续变化、由于 UCC-28630未"接通"、因此不稳定
   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    请使用 R7、R23、R8作为47k 一次来检查启动行为。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用47k 替换100K 后出现 e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2019_2D00_05_2D00_18-at-1.44.21-AM.mp4same 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请指导我可能的解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM
    我已经回答说、我的问题无法通过替换电阻器值来解决。 现在、我看到了 UCC-28630数据表第54页图44应用电路在 HV 引脚上使用齐纳二极管。 我可以使用这种类型的齐纳二极管来稳定电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    您能否通过示波器捕获 VDD 电压并将图像发送给我? 我认为问题可能是辅助装置无法累积电压来维持运行。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM
    从启动到关闭的 VDD 电压视频  
    e2e.ti.com/.../VDD-UCC28630.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoaib、

    我认为这是一个问题、要么是 Auxilary 缠绕、要么是一个保护性的问题。 这不是启动问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shoaib、

    UCC28630在 VDD 达到14V 时开始开关、但在 VDD 达到12V 时关闭。 我认为它检测到一些故障。 您能否尝试捕获驱动引脚波形以及 VDD。 这可以向您指示当 VDD 达到12时 IC 是否停止开关。

    您是否还使用交流输入或直流输入进行测试?

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM
    驱动引脚没有信号直向零输出线。
    我将在直流300V 上对此进行测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoaib、

    如果您使用的是 UCC28630或 UCC28633、由于 X 电容器放电功能、它将不适用于直流输入。 请使用交流输入进行测试。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM
    谢谢你。