This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-01403:是否提供10MSPS、14位 AFE 仿真?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-01403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804514/tina-spice-tida-01403-10-msps-14-bit-afe-simulations-available

器件型号:TIDA-01403
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试基于 TIDA-01403参考设计来设计 AFE。 但是、我以前没有使用过 TINI-TI SPICE、我想使用的 TI 的某些器件模型在 LTSPICE 中不起作用。 是否可以获取 AFE 参考设计文档中使用的 TI-TI SPICE 仿真文件? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的卡森:

    您可以查看我们的所有可用模型:
    webench.ti.com/.../

    不幸的是,如果它们不可用,我们将无法提供。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我不是在寻找特定的组件模型、而是在模拟前端分析中使用的完整 TINA SPICE 电路。

    我已经在 TINA 中手动绘制了文档中显示的一些电路、但 pdf 第22页的图18中显示的电压控制电阻器存在问题。 我在 TINA 中找不到这样的源。 有 VCVS、VCCS 等、但没有电压控制电阻器。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的卡森:

    实现 VCR 的一种方式/想法:

    SUBCKT VCR A B C
    G1 A B 值={V (A、B)* 1/V (C)}
    .end

    Herman