This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53319:需要 TPS53319波特图;是否有用于交流仿真的 TINA 仿真模型?

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806639/tina-spice-tps53319-need-tps53319-bode-plots-is-there-a-tina-simulation-model-for-ac-simulation

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我们在新设计中使用了五个 TPS53319芯片;我们从 Web 工作台开始、然后移至 Tina 以进行详细的仿真。   

我想创建波特图来检查稳定性、是否有用于交流仿真的 Tina 仿真模型?  

我们需要某种方法来使用 TPS53319来确认我们的设计的稳定性、因为 Web Bench 不会为此芯片提供波特图。  

如果我们使用直流电源为反馈环路中的交流电源供电并注入交流电源、则瞬态 TINA 模型是否对交流仿真有效?

另一个问题:我看到使用 webench 的负载瞬态仿真与 Tina Spice (4x)差异之间存在很大差异。

Web Bench 在10A 时显示13mV 峰值、而 Tina SPICE 在10A 负载瞬态时显示55mV 峰值。  

这种情况可能发生的任何原因(在 Tina 和 Web Bench 中所有器件看起来都是相同的)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kellee、

    TINA 瞬态模型与交流仿真不兼容、遗憾的是、我们没有针对该器件的平均仿真模型。

    请参阅我在下面对您的负载瞬态问题的评论。

    1.检查两个原理图(Webench 和 TINA-TI)是否配置为相同的输入和输出电压。
    2.两个测试台都应具有相同的 BOM。

    如果您仍在两个工具中观察到不匹配情况、请告知我们。 此外、如果您可以附加 TSC 文件和 Webench 仿真结果的快照、这将非常有用。