This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10116:PMP10116不稳定

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10116, UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806254/pmp10116-pmp10116-not-stable

器件型号:PMP10116
主题中讨论的其他器件:UCC28063A

大家好、

我有一位客户正在测试使用 UCC28063A 的参考设计 PMP10116。 遗憾的是,在调整输出电压时,它无法稳定地工作。

他们怀疑 UCC28063A 在启动时需要比 R11、R17和 R21分压器所能提供的电流消耗高得多(如数据表中所述)。 为了缓解这种情况、他们决定改用直流/直流转换器为 UCC28063A 数据表中推荐的器件供电。

但它仍然不稳定、即使电压可以在较窄的范围内调节。 如何解决此问题?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗茨

    感谢您与我们联系。 我已将设计人员 Flo 环入。

    客户尝试转换输出的速度有多快? 我想知道电源在电压增加期间是否达到电流限制。 此外、该电源无法从输出端灌入电流、因此在此转换期间、降低输出电压可能是输出电容和负载电流的函数。

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、

    流经分压器 R11、R17、R21的电流为电容器 C28充电。 当达到 UVLO 阈值电压时、控制器开始开关、并将由变压器 T1的辅助绕组(偏置)供电。 偏置电压取决于输出电压。 PMP10116仅调节输出电流(而非电压)。 因此、必须连接一个负载、以确保产生的输出电压介于215V - 285V 之间。 负载可以是电阻器或 LED。 我建议在启动期间测量偏置电压。 它必须升高至16V 至22V 之间的电压(取决于负载)。
    另一个问题可能是稳定性、因为总开环取决于负载。 补偿网络应针对特定负载进行优化。 因此、将频率响应分析器(例如可变)连接到电阻器 R26、并在实验中测量总开环。 然后优化补偿网络、以实现大约60度的相位裕度和至少10dB 的增益裕度。
    谢谢你。
    此致、
    弗洛里安